This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:LSB计算公式

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/577978/ads1158-lsb-calculation-formula

部件号:ADS1158

大家好,

我们在其中一个设计中使用ADS1158。

我们参考数据表中的表7来计算一个LSB。  

我们在设计中使用参考电压4.096V。
如果我们根据表7的条目3计算LSB,则1 LSB =(LSB*4.096V) 1.06 /(7FFFh)= 133.333uV。
但根据表的第二个条目,则1 LSB =(4.096)/(7800h)= 132.504uV。
以下哪一项是正确的?  

如果我们进行第一个计算,则4.096V,即Vref应对应于77FFh,而不是7800h。  

请澄清。
这对我们来说非常重要,因为我们正在设计一个测量精度应为2mV的系统。

期待您的回复。

谢谢!
Suresha N S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Suresha,

    参考电压为4.096V的LSB正确尺寸为133.33 UV。

    请注意,“1.06 ”系数是四舍五入的。 您可以通过7FFFh / 7800h = 1.0666341145833 的比率来找到确切的值。 使用此精确系数,您应该从上述两种方法中获得相同的LSB大小。

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:  

    非常感谢您的澄清。  
    非常感谢您的及时支持。

    谢谢!
    Suresha N S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Suresha,

    很乐意提供帮助,如果您有任何其他问题,请告诉我!

    此致,
    Chris