This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:ADS54Jxx EVM GUI (修订版 h)

Guru**** 2814205 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588897/ads54j60evm-ads54jxx-evm-gui-rev-h

部件号:ADS54J60EVM
线程中讨论的其他部件:LMK0.4828万ADS54J60TSW14J56EVM

在使用最近发布的ADS54JXX EVM GUI修订版H (2017年4月7日)时,我注意到使用配置文件对LMK0.4828万和ADS54J60进行编程时工作正常,但当我尝试使用GUI复选框或下拉列表配置这些部件时,程序会崩溃。

它似乎使用通过GUI所做的更改更新/同步内存中的设备寄存器,并立即失败。 尝试更改LMK0.4828万或ADS54J60设置时会出现此现象。

我尝试重新引导系统,卸载然后重新安装版本H,但同样的问题仍然存在。

其他人是否使用ADS54JXX EVM GUI修订版H观察到了这种现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terraxion,

    GUI的前面板存在已知问题,我们目前正在努力解决这些问题。  目前,我们建议只使用GUI附带的配置文件。 如果  您想使用某种操作模式,但 没有可用的配置文件,请向我发送信息,我可以为您创建这些文件。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Jim的确认,因为现在使用提供的配置文件已经足够了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    请提供以下配置的配置文件。

    谢谢

    阿图尔

    Microsemi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿图尔,

    配置文件已附加。 如果您计划运行子类0,您仍然需要脉冲SYSREF几次或执行软件SYSREF以初始化内部计数器。

    此致,

    Jim

     e2e.ti.com/.../ADS54J60_5F00_LMF_5F00_4244_5F00_SC_5F00_0.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Jim,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个疑问。

    我们能够建立链接 ,但在ILA序列中有一些不正确的数据。

    我们已使用ADS54JxxEVM GUI (ADC)来配置1.8 ,我们使用 了您提供 的配置文件(ADS54J60_LMF_4244_SC_0.cfg, LMK_Config_Onboard _491p52_MSP.cfg)。

    以下是我们正在使用的JESD配置和数据速率  

    •ADS54J60EVM提供的带122.88MHz时钟的4915.2 Mbps。

    •L M F S:4 2 4 4,K:16,加扰器已禁用,32位数据宽度。

    我们对收到的ILA序列是否正确感到困惑。 (随附图像)。请告知我们,ILA序列行为是否正确。

    谢谢,此致,

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿图尔,

    使用此配置时,SerDes速率为1.2288Gbps。 不确定您报告4915.2Mbps的原因。 我刚刚使用我们的TSW14J56EVM运行了此设置,它工作正常。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    很抱歉更新延迟。

    我们的FPGA Xcvr在40x模式下工作(122.88 *40=FPGA 4915.2),这就是我们使用 4915.2Mbps数据速率的原因。

    我们怀疑 我们捕获的ILA序列是否正确。除ILA外,所有其他测试均已通过。

    请确认上述ILA是否正确。

    谢谢
    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ILA-example-LMFS_5F00_8244.pptxAthul

    您的ILA序列 看起来不正确。 我认为 您将F,子类和JESD204版本设置 为错误的设置。 附件是 LMFS = 8244的ADS54J60中的ILA值示例。

    此致,

    Jim