请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC8560 主题中讨论的其他部件:DXP,,,
工具/软件:Starterware
您好,TI员工:
当前运行DXP软件,未检测到DAC8560。
主板通过PC连接6V/500mA和USB检测。
但我不知道 我们是否需要添加 电源连接主板还是EVM?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Starterware
您好,TI员工:
当前运行DXP软件,未检测到DAC8560。
主板通过PC连接6V/500mA和USB检测。
但我不知道 我们是否需要添加 电源连接主板还是EVM?
您好,Simon:
我希望您已按照用户指南正确安装DXP软件和驱动程序。 请确保同时安装了"Devices"文件夹。 如果它不包含DAC8560.xml文件,请找到附加的文件。 将其复制到"设备"文件夹中。 您需要连接MMB0板才能使其正常工作。
此致,
Uttam
您好,Simon:
我不知道为什么您无法访问该链接。 我认为登录后应该可以。 我正在附加xml文件。 请重试,如果不起作用,请告诉我。