This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/DAC8560:未检测到DXP DAC8560

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DXP, DAC8560, DAC8560EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/585750/starterware-dac8560-dxp-not-observed-dac8560

部件号:DAC8560
主题中讨论的其他部件:DXP,,,

工具/软件:Starterware

您好,TI员工:

当前运行DXP软件,未检测到DAC8560。

主板通过PC连接6V/500mA和USB检测。

但我不知道 我们是否需要添加 电源连接主板还是EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    感谢您的查询。 MMB0和DAC8560EVM之间的连接在EVM用户指南(www.ti.com/.../slau211a.pdf)的第5节中有详细说明。 它提到应将外部电源输入提供给MMBO,而MMBO将反过来为DAC8560EVM供电。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您输入信息!
    但是,通过研究用户的指导,我在EVM通电序列上仍然失败。
    您是否有详细的连接图或照片?
    1>通过USB连接至PC;
    2 >6V至MMB0;
    3>????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    请在下面查找步骤:

    1.安装DXP软件。 您可以在此处找到用户指南: http://www.ti.com/tool/dxp
    2.将EVM连接到MMB0。 它应该是直截了当的。 您需要使用3个板对板连接器
    3.在MMB0和PC之间连接6V至MMB0和USB电缆
    4.打开DXP软件,并在顶栏上显示时选择DAC8560
    5.按照GUI测试EVM

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Uttam:

    感谢您的详细输入!

    但DXP报告无法下载DAC8560.xml。

    SimonC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    我希望您已按照用户指南正确安装DXP软件和驱动程序。 请确保同时安装了"Devices"文件夹。 如果它不包含DAC8560.xml文件,请找到附加的文件。 将其复制到"设备"文件夹中。 您需要连接MMB0板才能使其正常工作。

    此致,

    Uttam

    e2e.ti.com/.../DAC8560.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    我还发现了一个相关查询:

    e2e.ti.com/.../31.4775万

    我认为复制我在上一篇文章中发送给您的文件应该可以解决问题。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Uttam:

    感谢您的努力!
    但我无法链接显示访问被拒绝的e2e.ti.com/.../31.4775万。
    但我无权查看/下载此项目。

    安装DXP软件后未找到“Device (设备)”文件夹。
    可能是DXP软件安装不好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    我不知道为什么您无法访问该链接。 我认为登录后应该可以。 我正在附加xml文件。 请重试,如果不起作用,请告诉我。

    e2e.ti.com/.../3480.DAC8560.xml</s>8560.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Uttam:

    感谢您的支持!
    我已下载*。xml文件。 但这仍然是同样的失败。
    安装DXP软件后未能看到"Devices"文件夹的要点。

    或者告诉我*。xml文件放置在何处? 还是路径?
    例如:C:\Program Files (x86)\DXP;路径是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    请尝试通过此链接安装DXP支持软件包,并告诉我问题是否仍然存在。

    ftp.ti.com/.../

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    我不知道该链接是否可点击,您可以尝试将此链接复制到浏览器,然后查看"ftp.ti.com/.../" ,不带引号。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    我不知道您是否可以访问该链接。 让我尝试另一种方法:  DXP_FTP。

    此致,

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我可以访问此链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Uttam:

    我可以知道您的邮件地址吗? 并直接发送邮件给您以供进一步讨论。
    感谢您的善意理解!

    SimonC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    如果没有保密,我们可以在论坛上讨论。 我还是收到了邮件上的帖子。 但是,如果您要共享机密信息,可以将其发送到我的邮件。

    请向我发送朋友请求。然后我将通过私人邮件共享我的邮件ID。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam,我遇到了同样的问题,但您发布的链接似乎不完整,不可单击。
    请重新发布。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    您可以在E2E表单上搜索"DXP",并且您将能够看到之前存在正确链接的查询。 如果问题仍然存在,请告诉我。

    此致,
    Uttam