在“线程: ADS1298”中讨论的其他部件
我们目前观察到AC正在连接到该系统。 并想知道在不埋藏兴趣信号的情况下消除这种现象的最佳方法是什么。
- 我们目前在IN1P和IN1N上放置了电极。 在感兴趣的肌肉上,它们彼此相邻放置
- 在IN1P和1N2P之前放置了无源器件,它们完全遵循 ADS1292开发套件的设计。
- 设备由电池供电。
我们是否需要放置额外的电极? 我不确定放置凹口过滤器是否是最佳方法,是否必须通过软件完成。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们目前观察到AC正在连接到该系统。 并想知道在不埋藏兴趣信号的情况下消除这种现象的最佳方法是什么。
我们是否需要放置额外的电极? 我不确定放置凹口过滤器是否是最佳方法,是否必须通过软件完成。
谢谢!
您好Krithik:
在生物电位应用中,将电源干扰连接到信号链中非常常见。 通常,这是因为车身充当大型天线,以干扰来自顶灯,风扇,电机等的信号
有两种方法可以处理此问题。 第一种是在ADS1292上使用集成的右腿驱动放大器。 您可以在数据表和 本应用手册中找到有关它的更多信息。 应用手册是专门为ADS1298编写的,但右腿驱动器在ADS1292上的工作原理相同,因此您应该能够将这些概念转移到一起。
另一种处理方式是通过数字陷波滤波器,如您所述。 大多数系统都采用这两种方法。
Brian
您好,Brian,
我们现在启用了右腿驱动回路,几乎没有改进,这基本上是对设置的描述:
原理图遵循EVB的参考设计。 与RLDOUT和RLDINV引脚并联有1MOhm和1.5nF。
[硬件]
1. IN2P和IN2N上的电极对会到达感兴趣的肌肉
2.来自RLDOUT的电极,以身体的骨骼部分作为参考
[软件]
1. DR1位在config1中设置
设置RLD_SENS中的RLD2N和RLD2P位
3. RESP2中的RLDREF已设置
谢谢!
Krithik
您好Krithik:
我认为有两个问题:
实际上,高通滤波器是不必要的,因为您使用的是带有RL电极的右腿驱动放大器。 RL电极将正确偏置患者。 我建议您删除R3,R4,R5,R6,R11, R12,R13和R14,用0欧姆电阻器替换C2,C3,C12和C13,以缩短电极片。
此致,
Brian