Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04
你好
我一直在为ADS131A04开发一个4层板,我使用其评估模块中的原理图作为基础。 我已经完成了电路板电路的组装,并且能够很好地初始化芯片。 但是,在采样时,无论输入如何,我只能获得2.5V通道1和2,然后获得-2.5V通道3和4。 我想得到关于我是否在差分信号的布局上搞错了什么的反馈。 我已连接了主板原理图和主板布局(层叠是Top-GND-PWR-Bottom)。 请注意,彩色迹线表示它们是电源迹线(黄色为3.3V,紫色为2.5V,青色为-2.5V,绿色为5V)
我想说这是一个装配问题,因为我自己焊接了芯片,但芯片能够初始化,这意味着它可以工作。 我认为这可能是布局问题(例如,某些电源导轨干扰输入),但我测量了电容器C28,C32和C36的电压。 它们都与我输入的直流信号一致,这意味着信号在传输到ADC引脚的过程中没有改变。
我还想排除代码转换错误的可能性,因为我已经开发了此代码并使用ADS131A04评估模块本身对其进行了测试,转换是正确的。
我们非常感谢对这种情况发生的原因有任何见解。 谢谢!
编辑:似乎不能附加PDF文件,设计文件可在 https://drive.google.com/open?id=0B-E2XwTBQeNOclliNmp2Q244WkU上找到