This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:PCB布局查询

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591975/ads131a04-pcb-layout-query

部件号:ADS131A04

你好

我一直在为ADS131A04开发一个4层板,我使用其评估模块中的原理图作为基础。 我已经完成了电路板电路的组装,并且能够很好地初始化芯片。 但是,在采样时,无论输入如何,我只能获得2.5V通道1和2,然后获得-2.5V通道3和4。 我想得到关于我是否在差分信号的布局上搞错了什么的反馈。 我已连接了主板原理图和主板布局(层叠是Top-GND-PWR-Bottom)。 请注意,彩色迹线表示它们是电源迹线(黄色为3.3V,紫色为2.5V,青色为-2.5V,绿色为5V)

我想说这是一个装配问题,因为我自己焊接了芯片,但芯片能够初始化,这意味着它可以工作。 我认为这可能是布局问题(例如,某些电源导轨干扰输入),但我测量了电容器C28,C32和C36的电压。 它们都与我输入的直流信号一致,这意味着信号在传输到ADC引脚的过程中没有改变。

我还想排除代码转换错误的可能性,因为我已经开发了此代码并使用ADS131A04评估模块本身对其进行了测试,转换是正确的。

我们非常感谢对这种情况发生的原因有任何见解。 谢谢!

编辑:似乎不能附加PDF文件,设计文件可在 https://drive.google.com/open?id=0B-E2XwTBQeNOclliNmp2Q244WkU上找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Karol,

    感谢您的提问!

    您是否也探测了参考电压? 对我来说,它听起来像是ADC输出在全刻度范围内正或负裁剪。 从原理图中可以看出,您打算使用内部参考;但是,您已将REFN与正极模拟电源2.5V连接。 REFN需要与系统中的-2.5V AVSS绑定。 我知道这可能是一个拼写错误,但请通过测量差分参考电压(REFP - REFN)来确认参考电压是否正确。 另外,请仔细检查是否已选择外部参考选项(INT_REFEN =0)。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Ryan的回复。

    你说的对,REFN引脚连接到AVDD (2.5V),而它应该连接到AVSS (-2.5V)。 这是否说明了我的读数? 我将 立即在设计中修复此问题。

    从原理图看,您似乎打算使用内部引用;

    [/引述]

    我尝试使用-2.5V作为外部参考源,请问为什么它不是这样?

    另外,请仔细检查是否已选择外部参考选项(INT_REFEN =0)。  

    [/引述]

    是的,我已经检查了INT_REFEN设置为0,以便它使用外部参考。

    再次感谢您发现我的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Karol,

    在我的第一篇文章中,我应该说:"...仔细检查您是否选择了内部参考选项(INT_REFEN = 1)。" 我最初的假设是,您使用的是内部参考,因为原理图上没有外部参考电压源。

    如果您尝试使用外部参考(INT_REFEN =0),则需要将外部参考电压连接到REFEXT引脚。 目前,在REFEXT和AVSS之间只有一个旁路盖。 可应用到REFEXT引脚的电压必须介于VREFN + 2V和AVDD - 0.5V之间。 请参阅第7页上的推荐操作条件。

    如果没有正确的参考电压,ADC将无法转换输入电压,因此我希望看到正或负满刻度读数,正如您所描述的那样。

    此致,