主题中讨论的其他部件: TSW14J56EVM,
大家好,我想使用 DAC37J82实现从25MHz到75MHz的向上转换。 以下是DAC3XJ8X GUI v 1.1 中的配置参数: 100MSPS输入数据速率,4x SerDes通道,4个内插, 400MSPS输出数据速率。 当我在Dig Block1选项卡中选择FS/8使用粗混音器时,我可以通过观察频谱分析器获得75MHz的预期结果。 当我通过设置AB频率50MHz来使用NCO FMIX时,我发现结果是在频谱分析器上显示50MHz,100MHz,150MHz。 在这两种情况下,所有其他参数都相同(故障)。 我想知道如何通过FMIX实现从25MHz到75MHz的向上转换