This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:DAC37J82

Guru**** 2558910 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82, DAC37J82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/587228/dac37j82-dac37j82

部件号:DAC37J82
主题中讨论的其他部件: TSW14J56EVM

大家好,我想使用 DAC37J82实现从25MHz到75MHz的向上转换。 以下是DAC3XJ8X GUI v 1.1 中的配置参数: 100MSPS输入数据速率,4x SerDes通道,4个内插, 400MSPS输出数据速率。 当我在Dig Block1选项卡中选择FS/8使用粗混音器时,我可以通过观察频谱分析器获得75MHz的预期结果。  当我通过设置AB频率50MHz来使用NCO FMIX时,我发现结果是在频谱分析器上显示50MHz,100MHz,150MHz。 在这两种情况下,所有其他参数都相同(故障)。 我想知道如何通过FMIX实现从25MHz到75MHz的向上转换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是否可以发送GUI/Dig Block 1设置的屏幕截图?

    NCO应该工作正常。 我们通常看到的问题是输出采样率是否未正确设置为DAC的输出速率(在本例中为400Msps)。 这将不会正确缩放频率寄存器,并且可能会为NCO混音器编程错误的寄存器值。

    此外,您还需要切换SIF同步以使NCO寄存器生效。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    Ken,我发现我不知道如何在此处发送GUI/Dig Block 1设置的快照,您能否给我电子邮件地址,我会通过电子邮件向您发送我的照片,您好! 希望和你交朋友!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DAC37J82_5F00_DAC_5F00_NCO_5F00_demo.pptxe2e.ti.com/.../DAC37J82_5F00_NCO_5F00_50MHz_5F00_reg_5F00_settings.csvuser4

    如果您将TI DAC EVM与TSW14J56EVM配合使用,则可以按照随附的幻灯片演示来启动和运行此设置。 如果这是自定义板,我还加载了DAC37J82EVM上DAC和LMK器件用于此设置的寄存器设置。  当NCO在50MHz时,输入数据在1KHz时,您将看到50MHz,350MHz,450MHz等的提示音。

    此致,

    Jim