This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:在12位时钟模式(CMODE5)中使用DAC38RF82EVM

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM, DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/590100/dac38rf82evm-using-dac38rf82evm-in-12-bit-clock-mode-cmode5

部件号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他部件: DAC38RF82

大家好,

我正在尝试在12位时钟模式(CMODE5)中使用DAC38RF82EVM。 根据EVM用户指南(第4页,1.5 节),它需要在1.2 J1和上分别使用两个时钟。 但是,对于如何确定SMA J1和J4上每个时钟的频率尚不清楚。 我已尝试启用片上PLL,设置参考频率= 375M,M=4,N=1,时钟(J4)=1.5G以及提供的外部时钟(J1)=6G,但此设置不起作用。

此致,

SAAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saad,

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saad,

    执行以下操作:

    1.为J1提供375MHz。

    2.为J4提供281.25MHz。

    3.对发援会进行编程

    4.转至DAC38RF8x计时选项卡,并将外部时钟选择设置为SE路径。

    5.转至LMK时钟输出选项卡,将CLK0和1除法器更改为“1”,并将 DCLK源设置为除法器+ DCC + HS

    6.在“快速启动”选项卡上,单击“PLL自动调谐”。

    7.加载TSW14J56固件并提供测试文件。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    感谢您的回复。 我将尝试此操作并更新您的信息。 在我继续之前,我只想问一个问题,

    如果要以3.33 GSPS的最大允许采样速率使用DAC,可以使用什么时钟频率(DAC38RF82数据表,第3节,第2段)?

    此致,

    SAAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saad,

    这是否与您 之前提到的模式以及内部PLL相同?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    是的,我想使用具有最大允许采样速率的12位双DAC。

    此致,

    SAAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,
    请您评论一下HSDC Pro中的数据速率参数(SPS)设置是什么? 可以使用片上PLL选项设置M和N的哪个值?

    此致,
    SAAD