This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] dac3162:DAC3162偏移问题?

Guru**** 2826295 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3705, DAC3162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591692/dac3162-dac3162-offset-issue

部件号:DAC3162
主题中讨论的其他部件:TRF3705,

鹿。

我们需要将偏移电压更改为0V。

您能为我们提供有关这方面的指导吗?

如果此设备无法获得0V偏移电压,请推荐我们具有0V偏移和应用的其他设备

根据数据表(第18页,“DAC传输功能”),我们将输出端电阻器(R87(24.9Ohm ->100Ohm),R99(24.9Ohm ->160Ohm)更改为1.5V?

请查看示意图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../slaa399.pdfHenry

    我认为您不能从该零件中得到0V偏移量。 我猜这是您在示意图中显示的调制器的一项要求。 请查看随附的应用报告,了解如何将此DAC与调制器连接。 您是否研究 过使用TI TRF3705或类似器件而不是寻找 具有0V偏移的DAC?

    此致,

    Jim

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的: Jim Seton

    是否通过将调制器连接到DAC3162的输出来完成?

    调制器输出是否为0 V偏移输出?

    我们的目标是通过将OP AMP连接到调制器输出来放大信号。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利,

    您能否提供更多详细信息? 我不知道你要求什么。 如果放大器在调制器之后,这与DAC和调制器之间的接口无关,我想知道为什么您甚至提到它。

    此致,

    Jim