Other Parts Discussed in Thread: TRF3705, DAC3162
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC3162 主题中讨论的其他部件:TRF3705,
鹿。
我们需要将偏移电压更改为0V。
您能为我们提供有关这方面的指导吗?
如果此设备无法获得0V偏移电压,请推荐我们具有0V偏移和应用的其他设备
根据数据表(第18页,“DAC传输功能”),我们将输出端电阻器(R87(24.9Ohm ->100Ohm),R99(24.9Ohm ->160Ohm)更改为1.5V?
请查看示意图