This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:ADS131E08IPAG

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591652/ads131e08-ads131e08ipag

部件号:ADS131E08

您好,

我的SPI接口有问题,DOUT线路速度更快。 我能够读取和写入ADS131e08的寄存器 ,但当我将设备置于连续读取模式时,我无法通过miso线路将DOUT线路上的数据输入MCU。 如图2所示,当我不将DOUT连接到miso并观察DOUT线路时,DOUT似乎传输数据。 连接 DOUT时,miso ADS131e08停止。 连接后,我发送重置并将设备置于连续读取模式,然后观察图3。 DRDY工作正常,但DOUT行上没有数据。

我在数据表图53中应用了通电顺序。

模拟电源:5V数字电源:3V (单极电源)

复位脉冲后,CS被绑定为低电平。 (在发送命令或读取数据之前,我没有选择性地拉低)

SPI波特率:1.5 MHz  

MCU SPI模式是全双工主模式。 (cpol=0,cpha=1)

MCU Miso引脚是"备用功能推拉模式"。

MCU GND已连接DGND。

您可以在图1中看到原理图(根据ADS131e08用户指南设计)

我们非常感谢您提供有关DOUT系列的任何帮助,建议或信息。  

谢谢你。  

图1:ADS131E08的示意图

图2:之前 (ADS131E08) DOUT----------- >(MCU) Miso 连接

 总线(绿色):DOUT

数字0 (白色):DRDY

数字1 (橙色):SCLK

 

图3:之后 (ADS131E08) DOUT------- >(MCU) Miso 连接

 总线(绿色):DOUT

数字0 (白色):DRDY

数字1 (橙色):SCLK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为图3中的附加信息,当我删除DOUT- miso连接时,我可以在图2中观察到相同的情况。 这意味着DOUT可以在没有连接时将自身拉高,但不能在连接时将自身拉高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bilal您好,

    感谢您的提问。

    如果在移除DOUT->miso连接时DOUT工作正常,则表明ADC工作正常。 这可能是MCU miso引脚配置的问题。 "交替功能推拉模式"是否意味着MCU Miso引脚始终配置为输入? 确保MCU Miso引脚未意外驱动ADS131E08上的DOUT引脚。

    此致,