This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:关于JESD204B中的数据速率超过5Gbps时的行为

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90, ADS52J90EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588581/ads52j90-about-behavior-when-data-rate-in-jesd204b-is-more-than-5gbps

部件号:ADS52J90

您好,支持团队,

我们的客户正在使用ADS52J90评估JESD204B的高速通信。
我对设置以下条件时的行为有一些疑问。
 JESD204B的数据速率= 6.12 Gbps
 设备时钟频率=102 MHz
 L = 4,M = 16,F = 6,K = 4,N = 10, n '=12,Tailbits =2位
 使用内置测试模式。 (不使用模拟输入信号。)

1.设置上述设置后,ADS52J90是否工作正常?
(尽管数据表中将其描述为"5-Gbps JESD接口"。)

2.如果ADS52J90不起作用,则哪个部件不起作用?
(ADS52J90的瓶颈部分在哪里?)

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masanori-San,

    ADS52J90在6.12Gbps数据速率下工作正常,但您的跟踪长度可能必须更短。 图40显示了设备在不同轨迹长度(最高6.4Gbps)下的抖动性能。
    "5Gbps JESD接口"注释是由于JESD204B标准的最大抖动要求。

    此致,
    奥卢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Olu-san:

    感谢您的建议。
    我们的客户了解ADS52J90的JESD204B即使在6.12 Gbps下也能运行。

    我还有三个问题。

    1)客户了解总抖动取决于数据速率和轨迹长度,5 Gbps的数据速率是JESD204B最大抖动标准的一个限制。
    这些理解是否正确?

    2)客户假定最大抖动的规格在JESD204B标准的"发射器电气规格(LV-OICE-6G-SR)"中表示TJ = 0.30 p-pui。
    这是否正确?

    3)客户认为,在使用ADC52J90的5 Gbps / PRE_EMP = 15的条件下,必须进行轨迹长度50.8 mm (2英寸)或更短,以满足最大抖动标准。
    这种理解是否正确?

    请教我。

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masanori-San,

    例如,我今天在实验室中使用ADS52J90EVM和TSW14J56revD获取了一些数据;

    5.1MHz输入信号,8个ADC信道/信道(16信道,12x,12b模式)。 对于20MHz的ADC采样频率,JESD204B信道速率为3.2Gbps。

    然后,在所有其他条件保持不变的情况下,ADC采样频率提高到31.25MHz (现在的信道速率为5Gbps),从而导致SNR下降~0.6dB。

    再次保持所有其他内容不变,ADC采样频率增加到40MHz (现在的信道速率为6.4Gbps),这导致SNR再次下降~0.5dB。

    是的,您的理解是正确的,但JESD204B标准总抖动规范在如何影响系统性能方面有一定的余地。

    此致,

    奥卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Olu-san,

    感谢您的信息。

    顺便说一下,结合ADS52J90EVM和TSW14J56revD,板上JESD204的信号路径模式的总长度是多长?
    请告诉我吗?
    客户担心主板上JESD204信号路径的总长度,因为他希望以高速(6.12 Gbps)运行。

    此致,
    Tachibana先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masanori-San,

    对于ADS52J90EVM和TSW14J56revD的组合,从ADS52J90到TSW14J56revD上FPGA的迹线长度大于6英寸。

    此致,
    奥卢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Olu-san:

    感谢您的信息。
    我已经通知了我们的客户。
    客户理解。

    此致,
    Tachibana先生