您好,支持团队,
我们的客户正在使用ADS52J90评估JESD204B的高速通信。
我对设置以下条件时的行为有一些疑问。
JESD204B的数据速率= 6.12 Gbps
设备时钟频率=102 MHz
L = 4,M = 16,F = 6,K = 4,N = 10, n '=12,Tailbits =2位
使用内置测试模式。 (不使用模拟输入信号。)
1.设置上述设置后,ADS52J90是否工作正常?
(尽管数据表中将其描述为"5-Gbps JESD接口"。)
2.如果ADS52J90不起作用,则哪个部件不起作用?
(ADS52J90的瓶颈部分在哪里?)
此致,
Tachibana先生