This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5611:VSP5611模拟输入范围

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP5611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/590373/vsp5611-vsp5611-analog-input-range

部件号:VSP5611

您好,

我们正在尝试用CCD传感器制造一个电压范围为0.5V-2.9V的输出模拟电压。 我正在考虑使用VSP5611作为AFE。 但我对它的模拟输入范围感到困惑。 数据表的第一页提到输入信号范围是2V。 但在第3页,如下图所示:

全刻度范围称为1Vpp。 在这种情况下,它如何支持2V的输入信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sreedev:

    我们已收到您关于设备VSP5611的咨询,希望很快能收到一些回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    第一页和规格页均正确。 允许的输入范围实际上是2V。 但是,当模拟增益设置为1V/V时,任何超过1V的摆动都会导致饱和。 要使用整个2V量程,需要对0.5 的模拟增益设置进行编程。

    此致