Other Parts Discussed in Thread: ADS1118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1118 团队成员,您好!
希望你一切顺利。 您是否能够帮助解决以下客户问题:
当CS输入为低电平时,我假设DOUT/DRDY信号驱动高电平和低电平。 (双向互补输出驱动)
这似乎是做事情的标准方式,但当我阅读“表7 -配置寄存器字段描述”的Pull_UP_EN部分时,我对这句话有点困惑: “仅当CS较高时,此位才启用DOUT/DRDY电位上的弱内部上拉电阻。”
我假设当CS处于低位时,弱下拉被DOUT/DRDY输出引脚驱动器驱动。 这是真的吗?
我还假设弱下拉可用,以便当ADS1118处于空闲状态而不传输数据时,使DOUT/DRDY信号PCB跟踪不会浮动。