请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC5687EVM
您好,
我想在无缓冲差分输出模式下使用我的dac5687evm板。 为了监控示波器上的输出信号,我拆下了R6,R8,R21和T2,并安装了R19 (24.9 欧姆)和R20 (24.9 欧姆)。 I使R27,R30和R32短路。 (我只使用B端口)。 当我没有对dac5687evm应用任何数据时, 我在J19上看到3V dc。 当我应用数字数据时,我会看到0,4Vpp和2,96V均值的模拟信号。 我希望我的信号具有5 Vpp和0 Vmean。 我需要运算放大器电路,还是可以通过EVM上的某些配置来实现?
非常感谢。