This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5687EVM:dac5687evm无缓冲差分输出

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589908/dac5687evm-dac5687evm-unbuffered-differential-output

部件号:DAC5687EVM

您好,

我想在无缓冲差分输出模式下使用我的dac5687evm板。  为了监控示波器上的输出信号,我拆下了R6,R8,R21和T2,并安装了R19 (24.9 欧姆)和R20 (24.9 欧姆)。 I使R27,R30和R32短路。 (我只使用B端口)。 当我没有对dac5687evm应用任何数据时, 我在J19上看到3V dc。 当我应用数字数据时,我会看到0,4Vpp和2,96V均值的模拟信号。 我希望我的信号具有5 Vpp和0 Vmean。 我需要运算放大器电路,还是可以通过EVM上的某些配置来实现?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunus,

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yunus:

    要达到5Vpp,您需要一个运算放大器。 DAC的输出符合范围为AVDD-0.5V至AVDD +0.5V。

    此致,

    Neeraj Gill