主题中讨论的其他部件:TSW14J56EVM,
大家好,
我正在使用DAC38RF82EVM板和TSW14J56EVM板来生成基带IQ信号,以便进一步转换为60 GHz。 为此,我在EVM的连接器J1中使用4 GHz 16 dBm的外部时钟。 DAC-EVM用于双DAC模式,具有实际输入,每个DAC 4个SerDes通道和2x内插。 SerDes信道速率为10GHz。
我遇到了以下问题:
1.在HSDC Pro GUI中,选择所需的HSDC Pro ini文件和自定义生成的模式文件后,我只能看到其中一个通道上的数据,而不是两个通道上的数据。 该模式是使用MATLAB生成的,它是一个双列16位带符号整型.txt文件。
2.当我按发送按钮时,TSW14J56板停止工作,并停止消耗所需的电流。 如果我尝试重新发送模式,我收到以下错误:
Configure_DAC
写入注册失败
写入寄存器操作失败。
但是,如果我在EVM上使用单个DAC,它具有相同的SerDes速率(10GHz),我可以在DAC输出处看到信号。
你们中是否有人遇到类似的问题,或者有使用DAC作为IQ信号源的经验,请提出解决方案。
此致,
SAAD