This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:DAC38RF82EVM作为基带IQ生成器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/587627/dac38rf82evm-dac38rf82evm-as-baseband-iq-generator

部件号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他部件:TSW14J56EVM

大家好,

我正在使用DAC38RF82EVM板和TSW14J56EVM板来生成基带IQ信号,以便进一步转换为60 GHz。 为此,我在EVM的连接器J1中使用4 GHz 16 dBm的外部时钟。 DAC-EVM用于双DAC模式,具有实际输入,每个DAC 4个SerDes通道和2x内插。 SerDes信道速率为10GHz。

我遇到了以下问题:

1.在HSDC Pro GUI中,选择所需的HSDC Pro ini文件和自定义生成的模式文件后,我只能看到其中一个通道上的数据,而不是两个通道上的数据。 该模式是使用MATLAB生成的,它是一个双列16位带符号整型.txt文件。

2.当我按发送按钮时,TSW14J56板停止工作,并停止消耗所需的电流。 如果我尝试重新发送模式,我收到以下错误:

Configure_DAC

写入注册失败

写入寄存器操作失败。

但是,如果我在EVM上使用单个DAC,它具有相同的SerDes速率(10GHz),我可以在DAC输出处看到信号。

你们中是否有人遇到类似的问题,或者有使用DAC作为IQ信号源的经验,请提出解决方案。


此致,

SAAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:
    我可以通过写入一个两列csv文件而不是txt文件来解决将数据传输到两个通道的问题。 但是,有关在双DAC模式下使用EVM的问题仍然存在。 是否有人在双DAC模式下使用了DAC38RF8xEVM,SerDes速率超过10GHz?

    如果有任何反馈,我将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saad:

    我以前在双模式下使用过DAC。

    您是否可以确认已连接到SMA J2以获得DAC B输出,连接到SMA J6以获得DAC A输出?

    谢谢!

    Eben。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eben,
    感谢您的回复。 是的,我使用正确的SMA连接器进行输出。 我现在已经了解了TSW14J56EVM需要消耗超过3A电流而电源限制设置为3A的问题。 一旦我提高了当前限制,它将按预期工作。

    我现在在12位DualDAC模式下使用DAC时遇到问题。 我正在使用MATLAB为模式生成器板编写csv文件。 但是,我只能将数据写入16位带符号整数。 即使我将数据扩展到12位,每个数据样本也是16位,这导致整体SerDes速率在使用1x插值的3.3GHz情况下变为15Gbps,而不是12.5Gbps。

    您是否使用了12位模式?

    此致,
    SAAD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saad:

    将16位数据加载到HSDCPRO并确保选择了正确的12位模式.ini文件。 HSDCPRO软件将自动将数据扩展为12位并发送至DAC。

    谢谢!
    Eben。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eben,
    我正在就与12位模式相关的问题开始新的线程。 请您对此发表意见。