This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:当AVDD = 2.5V时,外部参考电压= 2.5V

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589558/ads1120-external-vref-2-5v-when-avdd-2-5v-also

部件号:ADS1120

团队-

我们有ADS1120的应用,其中使用2.5V的外部参考电压,而AVDD = 2.5V。

这似乎在推荐的数据表参数范围内,如下所示:

第29页的第8.3 .6节指出,"...所有参考输入都是内部缓冲的,以增加输入阻抗。"

在轨道上运行时(即VREF = AVDD = 2.5V),是否存在任何额外的偏移或其他不理想的行为,我们应注意?

如果没有,原因是什么?  内部似乎很难缓冲VREF,因为不可能一直开到AVDD导轨。

谢谢,Best,S. Dunbar,AFA Colorado

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

      ADS1120的参考缓冲器 是预充电缓冲器,而不是运算放大器缓冲器。  开关电容器输入级的操作将定期对基准进行采样。  参考将为内部采样盖充电。  电流帽的充电/放电将消耗电流,平均电流可产生阻抗。  改变电流帽值可能会影响阻抗,因为可以看到电荷在电流帽之间移动的不同值。  如果在 采样周期的一部分期间预充了盖子,则参考源所需的电荷量将会降低,从而提高采样电路的阻抗。

    预充电缓冲器的操作在设计中考虑在内,因此您不应看到任何偏移漂移或由于预充电缓冲器本身而导致的非线性。  您可以 将缓冲区想象成一个开关,它 会在短时间内为上限充电,然后打开并连接到引用。  

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    鲍勃-

    感谢您的响应;数据表将参考引脚描述为"缓冲"。
    我不太理解您描述的操作是如何缓冲的-外部Vref引脚和采样电容器之间的缓冲机制是什么?

    从您所描述的内容来看,我们似乎仍需要非常注意外部参考放大器的属性?

    谢谢,Steve,好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    在某种程度 上,您应该考虑参考驱动源,但如电气特性表第7页所示,参考 输入电流通常为10nA。  ADS1120设计为使用一个IDAC电源建立的电阻器参考(例如可用于RTD比率测量)。  因此输入阻抗相当大。

    就「缓冲」一词而言,有多种不同的类型和结构。   在这种特殊情况下,它是预充电缓冲区。    "缓冲"一词的定义是 "减轻或减轻(某物)的影响"。  如果这是静态直流情况,则在电流盖充电且阻抗无限时,平均电流消耗将为零。  

    在预充电状态下,参考输入变为隔离(缓冲),不会从参考源中提取电流。  用于预充电的电流参考采样帽来自模拟电源。  正是预充电状态与完全充电状态之间的电流差决定了阻抗并减小了参考采样的影响。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!
    我是Keysight的工程师,最初是问Steve这个问题。 我是否应该在参考引脚上添加额外的旁路来提供平均电流并减少纹波? 如果是,推荐参考引脚上有多少电容? EVM显示REFp0和REFn0之间的0.1uF。 我正在从一个公共来源推动对许多(48) ADC的引用,并且我正在考虑在其中一些ADC上添加一个缓冲区,可能每6个ADC就有一个缓冲区,以避免任何负载效应。 我曾考虑在每个引脚上串联添加10欧姆电阻器,并在参考引脚上添加0.1uF,但我不确定这是否是一个好主意。 您是否对从通用参考源驱动48个参考输入有任何顾虑? 是否有一个缓冲器可以处理重电容负载,您会建议这样的缓冲器也不会因运算放大器偏移而增加错误?
    谢谢!
    本·胡佛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben,您好!

    欢迎参加论坛!  是的,最好在参考输入引脚上添加0.1uF的电容,并且可以在您驾驶着许多ADC时添加一点过滤,并且可能会产生很大的噪音。

    使用缓冲区是一个很好的考虑因素,但我认为根据参考的驱动器容量,不需要使用缓冲区。   通过在精密放大器论坛上提问,可以更好地解决有关运算放大器的问题。  您需要考虑与AVDD电源相关的任何偏移和漂移。  最大参考输入为AVDD+0.1V。  您需要同时考虑参考电压稳定性和AVDD电源稳定性,以确保获得良好的结果。

    您是否考虑过使用AVDD电源作为参考?  这可以简化方法,因为ADS1120中存在到AVDD电源的内部参考连接。

    此致,

    Bob B