Other Parts Discussed in Thread: ADS1120
团队-
我们有ADS1120的应用,其中使用2.5V的外部参考电压,而AVDD = 2.5V。
这似乎在推荐的数据表参数范围内,如下所示:
第29页的第8.3 .6节指出,"...所有参考输入都是内部缓冲的,以增加输入阻抗。"
在轨道上运行时(即VREF = AVDD = 2.5V),是否存在任何额外的偏移或其他不理想的行为,我们应注意?
如果没有,原因是什么? 内部似乎很难缓冲VREF,因为不可能一直开到AVDD导轨。
谢谢,Best,S. Dunbar,AFA Colorado