This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1281:VIH阈值

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588645/ads1281-vih-threshold

部件号:ADS1281

ADS1281具有0.8 * DVDD的数字VIH要求。  因此,如果DVDD为3.3V,则表示最小阈值为2.64V (额定电压...在电源电压容差为5 10 % 时可能会更高)。  但是,LVTTL (3.3V)的JEDEC为2.4V。   那么为什么这个数字接口,即3.3V供电的器件,具有比标准更高的阈值?   或者,ADS1281数据表是否非常保守,且ADS1281在由经JEDEC LVTTL验证的数字器件驱动时,其最低输出电压是否为2.4V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    ADS1281数字逻辑电平规范是保守的;但是,我不知道此规范的余量。 我会看看是否可以从设计人员那里获得更多信息。

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    您当前是否正在使用LVTTL驱动程序?
    如果有选择,使用LVCMOS驱动程序可能会更安全。 但是,如果您已经在使用LVTTL驱动器,我们可以尝试运行一些角落模拟,以便更好地了解最坏情况下的VIH要求。 如果这对您有用,请告诉我。

    请记住,驱动侧可能会有一些额外的裕度...  2.64V  LVTTL 2.4V最小输出电压指定为2 mA负载。 ADS1281数字输入提供的负载可能仅为几uA。

    此致,
    Chris