请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1281 ADS1281具有0.8 * DVDD的数字VIH要求。 因此,如果DVDD为3.3V,则表示最小阈值为2.64V (额定电压...在电源电压容差为5 10 % 时可能会更高)。 但是,LVTTL (3.3V)的JEDEC为2.4V。 那么为什么这个数字接口,即3.3V供电的器件,具有比标准更高的阈值? 或者,ADS1281数据表是否非常保守,且ADS1281在由经JEDEC LVTTL验证的数字器件驱动时,其最低输出电压是否为2.4V?