This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:测量错误和位数

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589310/ads1293-measurement-error-and-number-of-bits

部件号:ADS1293

我想知道ADS1293的测量误差是多少? 除了电极位置/电导率和内部登记设置之外,还有什么影响ECG信号质量? 我们在测量人体时获得的典型电压是多少?

我也没有找到任何关于位的信息,除了描述中说ADS1293有24位,而在数据表中,第6页上的值是从17.4 到18.4 位。 这怎么可能呢,剩余的位会在哪里丢失? 另外,如何才能使用小数位?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,vix3c,

    通常,ECG波形的幅度是几毫伏,QRS波群的各个部分是数十或数百微伏。

    在各种信号链组件中存在许多不同的错误源。 了解不同类型源于读取各种不同组件数据表的经验。 我认为很可能无法详细描述ADC的每种测量误差,但我要谈谈噪声,这可能是ECG中最重要的一种。

    噪声是测量中的"不确定性"。 也就是说,如果您将输入短接在一起(理想情况下是零电压输入),输出电压的标准偏差是多少? 您不能测量幅度小于设备噪声级别的信号。 ADC中有两个主要的噪音源需要您担心:量化误差(来自离散数量的代码的错误,但输入是连续的)和热噪音(来自电子的噪音)。 在ADS1293上,主要的噪声源是热噪声。 不同设置的噪音位于第6页。

    当数据表谈到"有效位数"时,它表示有多少位不受RMS噪声影响。 设备将始终输出24位,但由于噪音,其中一些将不相关。 这是通过将参考电压的底数2除以RMS噪声计算得出的。 它位于日志基2中,以“位”为单位。 比率的对数基数2不能计算为整数,这就是得到小数“位数”的原因。 这是数据转换器的行业标准。 不仅TI以这种方式代表ENOB。

    此致,

    Brian Pisani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的详细解释。 虽然热噪音对我来说很直接,但我想知道我们是否可以通过注册表设置影响量化错误,还是只与我们使用的位数相关(在这种情况下为24位)?

    因此,根据数据表,参考电压为2.4 0.79 V,如果我们从第36页的表(0.79 UV)中获取RMS噪声的示例,公式应类似于:(log(2, 2.4)/(Log*10^-6)。 但我似乎错过了一些东西,因为1.59 *10^6看起来不是一个正确的结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    vix3c,

    遗憾的是,您不能更改此设备上的量化噪声,但即使可以,也不会真正改变性能。 噪声源的添加方式类似于平方根总和(勾股定理:Vnoise = sqrt (Vnoise^2 + Vnoieb^2))。 我将把计算结果留给您,但您可以证明,即使将量化噪声减少一半(如果可能)也不会真正影响总噪声。

    您必须应用对数"change of base"公式进行计算。 请尝试以下方法:LN (2.4 /(0.79e-6))/ln (2)。 您应该得到21.53 位。

    Brian