我想知道ADS1293的测量误差是多少? 除了电极位置/电导率和内部登记设置之外,还有什么影响ECG信号质量? 我们在测量人体时获得的典型电压是多少?
我也没有找到任何关于位的信息,除了描述中说ADS1293有24位,而在数据表中,第6页上的值是从17.4 到18.4 位。 这怎么可能呢,剩余的位会在哪里丢失? 另外,如何才能使用小数位?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨,vix3c,
通常,ECG波形的幅度是几毫伏,QRS波群的各个部分是数十或数百微伏。
在各种信号链组件中存在许多不同的错误源。 了解不同类型源于读取各种不同组件数据表的经验。 我认为很可能无法详细描述ADC的每种测量误差,但我要谈谈噪声,这可能是ECG中最重要的一种。
噪声是测量中的"不确定性"。 也就是说,如果您将输入短接在一起(理想情况下是零电压输入),输出电压的标准偏差是多少? 您不能测量幅度小于设备噪声级别的信号。 ADC中有两个主要的噪音源需要您担心:量化误差(来自离散数量的代码的错误,但输入是连续的)和热噪音(来自电子的噪音)。 在ADS1293上,主要的噪声源是热噪声。 不同设置的噪音位于第6页。
当数据表谈到"有效位数"时,它表示有多少位不受RMS噪声影响。 设备将始终输出24位,但由于噪音,其中一些将不相关。 这是通过将参考电压的底数2除以RMS噪声计算得出的。 它位于日志基2中,以“位”为单位。 比率的对数基数2不能计算为整数,这就是得到小数“位数”的原因。 这是数据转换器的行业标准。 不仅TI以这种方式代表ENOB。
此致,
Brian Pisani