请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TVP5150AM1 主题中讨论的其他部件: TVP5150A
您好,
关于TVP5150AM1上无颜色突发的单色视频(CVBS)输入,我的客户询问了一些问题。
他们将此设备用于安防摄像头选件产品。
(问题)
输入无色脉冲的单色视频(CVBS)超过一小时后,
当输入彩色视频(CVBS)格式作为下一个输入时,输出不会更改为彩色。 (保持单色。)
这个问题发生在市场上。
因此,我们必须尽快解决这个问题。
(问题)
(1)根据e2e (如下),我认为需要固件的补丁代码来解决此问题。
(补丁代码版本:v04.8C.AA <- It OK?)
我的理解正确吗?
(2)修补程序代码被加载 到TVP5150AM1的内部RAM中。
那么我们是否需要在每次设备开机或从待机模式恢复时加载?
此致,
Tao2199