This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:单色视频(CVBS)输入没有颜色突发问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1, TVP5150A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588735/tvp5150am1-problem-at-the-monochrome-video-cvbs-input-with-no-color-burst

部件号:TVP5150AM1
主题中讨论的其他部件: TVP5150A

您好,

 

关于TVP5150AM1上无颜色突发的单色视频(CVBS)输入,我的客户询问了一些问题。

他们将此设备用于安防摄像头选件产品。

(问题)

输入无色脉冲的单色视频(CVBS)超过一小时后,

当输入彩色视频(CVBS)格式作为下一个输入时,输出不会更改为彩色。 (保持单色。)

这个问题发生在市场上。

因此,我们必须尽快解决这个问题。

 

(问题)

(1)根据e2e (如下),我认为需要固件的补丁代码来解决此问题。

(补丁代码版本:v04.8C.AA <- It OK?)

我的理解正确吗?

http://e2e.ti.com/support/data_converters/videoconverters/f/376/p/6.0318万/216178#216178</s>21.6178万 21.6178万

 

(2)修补程序代码被加载 到TVP5150AM1的内部RAM中。

那么我们是否需要在每次设备开机或从待机模式恢复时加载?

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为需要修补程序代码才能完全解决问题,是的。

    如果您以与开机自检中提到的其他客户相同的方式切换视频模式,您可能可以避免加载补丁代码,但这会导致视频流暂时中断。

    补丁程序代码存储在TVP的内部RAM中,因此每次TVP断电时都需要上传。 但从待机模式返回时,您不需要重新下载。

    巴西,

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Steve:

    感谢您的回复。
    我向我的客户推荐了补丁代码(v04.8C.AA),他们很快就会确认它的改进。

    他们对修订版号有疑问。
    (问题)
    运行补丁代码后的新修订版号是什么?
    修补程序代码为v04.8C.AA。 (TVP5150A_v048CAA.zip)
    (运行修补程序之前。)
    地址:0x82 ->数据:0x04
    地址:0x83 ->数据:0x00

    (运行修补程序后。)
    地址:0x82 ->数据:0x04
    地址:0x83 ->数据:0x??? <--什么是数字?

    此致,
    Tao2199
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定。

    如果在修补程序发行说明中没有注明,则需要加载修补程序并进行检查。

    抱歉。

    巴西,

    Steve