This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC122S655:是否有类似的部件在3V或3.3V电源下运行?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7863A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588364/adc122s655-is-there-a-similar-part-that-runs-off-3v-or-3-3v-supply

部件号:ADC122S655
主题中讨论的其他部件:ADS7863A

是否有类似的部件可用,但能够在3V或3.3V电源下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们没有在3V或3.3V下同时采样的部件。 现在请让我详细介绍一下

    1.所需通道数

    2.输入类型:全差分/ 伪差分/ 单端

    3.所需的最大吞吐量

    根据您的输入,我可以看到某些现有设备的组合是否可以满足您的要求

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您特别需要12位分辨率,我建议您查看ADS704x系列。 您可以使用两个ADS704x。 您可以 将 每个ADC (CS)的芯片选择引脚连接在一起,并使用相同的时钟进行转换。 因此您需要4条数字线路

    1.芯片选择(两个ADC相同)

    2.时钟(两个ADC的时钟相同)

    3.单个ADC的SDO1和SDO2

    请告诉我这种方法是否正常

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要同时采样的2个全差分通道。 我对分辨率和采样率非常灵活。 这些信号有效地为DC - 10 kHz带宽。 SPI或其它串行接口。 希望在单个设备中完成此操作。
    谢谢你。
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好JB63

    请看ADS7863A。 它是双路2MSPS 2+@同步采样SAR ADC。 根据您的要求,它总共有4个通道,共2个通道。 但这是我能找到的最符合您要求的地方

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet