This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC108S085:可用SCLK频率范围

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC108S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/587890/dac108s085-usable-sclk-frequency-range

部件号:DAC108S085

尊敬的专家:

我的客户正在考虑DAC108S085。

他想知道可用的SCLK频率。

请问您有什么建议?

(1)是否可以使用SCLK 7MHz?

(2)可用的SCLK频率如何?

(3)这是什么意思  

根据AC和计时特性,fCLK典型值为40MHz,限值为30MHz。

通常,限制值是最大频率,这种情况不是。

它可能是最低的最大频率,是否正确?  

感谢您的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一

    这种混乱源于数据表中列出的顶线条件。  PDS说明,粗体中的限制是设备功能温度范围内的限制。  他们试图说明的是,在室温下,您可以以40MHz的频率操作设备,但在所有温度下,您必须以低于30MHz的频率操作设备。  这是最大频率,没有最小频率,因此7MHz不是问题。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    感谢您的回复。

    我知道fSCLK:7MHz没有问题,40MHz和30MHz之间有差异。

    我会将您的意见发送给客户。

    我想知道fSCLK的较低规格,可以告诉我。

    是否可以使用非常低的频率(如近直流)?

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一

    大多数DAC不为SPI实现任何类型的超时,因此没有最低速度。  只要帧有效,您就可以按照自己的速度对数据进行时钟处理。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul

    感谢您的回复。

    我知道SPI没有下限,当然是DAC108S085。

    我也会将此信息发送给客户。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一