请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC108S085 尊敬的专家:
我的客户正在考虑DAC108S085。
他想知道可用的SCLK频率。
请问您有什么建议?
(1)是否可以使用SCLK 7MHz?
(2)可用的SCLK频率如何?
(3)这是什么意思
根据AC和计时特性,fCLK典型值为40MHz,限值为30MHz。
通常,限制值是最大频率,这种情况不是。
它可能是最低的最大频率,是否正确?
感谢您的巨大帮助。
此致,
信一