This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8332:Vref:输入参考范围

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8332, ADS8331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/587065/ads8332-vref-input-reference-range

部件号:ADS8332
在“线程: ADS8331REF3033”中讨论的其他部件

大家好,


数据表具有以下规格。

  当VA = 2.7V时
     参考电压:1.2 至2.525 V

  当VA = 5.0V时
     参考电压:1.2 至4.2V


但是,通知的注5具有以下描述。

  "(5) ADS8331,ADS8332在2.7 V至5.5 V的VA以及在1.2 V和VA之间的VREF下工作。"


请告诉我这种矛盾的原因。
VA=VREF=3.3V是否有问题?


此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato:

    我对这种困惑表示歉意。 虽然当VA从2.7 至5.5V且Vref介于1.2 至VA之间时,设备可正常工作; 电气图表显示了设备的最佳使用, 但如果未  使用电气特性中列出的设置, 则性能可能与数据表中列出的有所不同。
    对于VA=VREF=3.3V时,设备的性能也可能与电气特性中列出的速度不同。
    您计划将VA和VREF连接到saem节点的什么位置?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Cynthia San,

    我们的客户从REF3033提供VA/VREF。

    当VA=3.3V时,
    应设置多少伏电压参考(VREF)以获得最佳电气特性?
    我认为VREF必须从VA稍微降低电压。

    此致,
    加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加藤山

    本设备设计有保证,在表征期间,如果使用的设置与电气设备中列出的设置不同,则不会进行测试
    特性。 因此,在使用3.3 时,设备仍应提供与电特性类似的性能。
    如果客户愿意,可以将Vref降级到3.0 ,但这不是必需的。

    此致
    Cynthia