Other Parts Discussed in Thread: ADS8332, ADS8331
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS8332 在“线程: ADS8331, REF3033”中讨论的其他部件
大家好,
数据表具有以下规格。
当VA = 2.7V时
参考电压:1.2 至2.525 V
当VA = 5.0V时
参考电压:1.2 至4.2V
但是,通知的注5具有以下描述。
"(5) ADS8331,ADS8332在2.7 V至5.5 V的VA以及在1.2 V和VA之间的VREF下工作。"
请告诉我这种矛盾的原因。
VA=VREF=3.3V是否有问题?
此致,
加藤