This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC902:了解DAC ....

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC902, THS3091, THS5661A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/587296/dac902-understanding-dac

部件号:DAC902
主题中讨论的其他部件: THS3091THS5661A

您好,

我想使用连接到微控制器GPIO引脚(8-12位)的DAC生成500kHz正弦波。 我需要这些曲线平滑的波形,所以我计划定义大约每波100分。 这导致我的DAC 500k*100=50MSPS的采样速度。 所以 ,我需要更快的DAC。 也许DAC902可以正常工作。

但是当我查看其数据表时,我没有找到其中的模拟电压输出引脚。 还有CLK引脚(是否需要提供时钟脉冲? 为什么它不能像R2R电阻梯一样连续工作? 或者如何使用它进行连续 转换?)。 实际上,除了12位输入外,我不理解大多数引脚的含义。(因为我是第一次尝试这样做,对它没有太多的了解。) 。

实际上,我尝试使用R2R电阻梯形器来制作DAC,但由于电阻值和电路寄生电容变化不大,所以它不是那么精确。

在输出端,我的电流需求约为200mA。 我想驱动一个具有5nf电容的压电。  但我可以在DAC之后使用运算放大器缓冲器。

请帮助我理解这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mandal

    50MSPS时,必须将输入数据锁定到DAC以防止输出出现故障。 使用CLK信号锁定输入数据,并且每个输入CLK周期仅更新输出一次。 有关CLK,D11:D0和Iout之间的关系,请参阅DAC902数据表第5页上的时序图。

    DAC902具有互补电流模式输出。 根据输出信号的频率,对直流耦合的需求等,可以使用几种不同的配置将输出转换为电压。有关交流和直流耦合单端输出应用的推荐输出配置,请参阅DAC902数据表的图3和图4。 图4的电路可通过使用具有所需带宽和输出电流功能的放大器进行替换来进行修改。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Jim B,
    因为我需要更多时间来了解这一点。 请问DAC902能否满足我的要求? 以便我下订单,同时进行研究(在到达我的期间)。

    我正在使用Launchpad F2.8377万s GPIO为DAC提供输入。 也许我可以使用同一个启动板给它CLK。 在输出端I上有opamp ths3091。 我需要500kHz频率的修改正弦脉冲。 我正在定义每波100pts,这样我的采样频率将变为50MSPS。12位的分辨率就足够了。

    请告诉我,此DAC是否能够处理如此快速的转换? 如果不是,则建议我使用另一个DAC。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mandal

    我不确定DAC902是否与您正在使用的Launchpad兼容。 您需要检查将发送到DAC的12位数据和1时钟的计时能力。 这些信号的正时对齐必须得到相对良好的控制。

    我还要指出,DAC902没有EVM (评估模块)可用。

    THS5661A是您可以考虑的一种非常相似的替代设备。 该器件目前有一个EVM可用。

    http://www.ti.com/tool/ths5661evm

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Jim B,

    请您推荐一个与我的启动板兼容的DAC。 因此,我可以在应用程序中轻松地使用它,而无需附加额外的硬件来控制ADC。 也许可以从我的启动板生成50MHz的时钟源,该启动板将提供给DAC时钟输入。
    请检查我是否有任何错误?

    谢谢你。