主题中讨论的其他部件: THS3091, THS5661A
您好,
我想使用连接到微控制器GPIO引脚(8-12位)的DAC生成500kHz正弦波。 我需要这些曲线平滑的波形,所以我计划定义大约每波100分。 这导致我的DAC 500k*100=50MSPS的采样速度。 所以 ,我需要更快的DAC。 也许DAC902可以正常工作。
但是当我查看其数据表时,我没有找到其中的模拟电压输出引脚。 还有CLK引脚(是否需要提供时钟脉冲? 为什么它不能像R2R电阻梯一样连续工作? 或者如何使用它进行连续 转换?)。 实际上,除了12位输入外,我不理解大多数引脚的含义。(因为我是第一次尝试这样做,对它没有太多的了解。) 。
实际上,我尝试使用R2R电阻梯形器来制作DAC,但由于电阻值和电路寄生电容变化不大,所以它不是那么精确。
在输出端,我的电流需求约为200mA。 我想驱动一个具有5nf电容的压电。 但我可以在DAC之后使用运算放大器缓冲器。
请帮助我理解这一点。