This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9110:Ads9110

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9110, OPA625, OPA378, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/585775/ads9110-ads9110

部件号:ADS9110
主题中讨论的其他部件:REF5045OPA625OPA378THS4551

大家好,我在一个电路板上使用24个ADS9110 ADC,并想为所有器件提供通用的4.5V参考(如果不是12个器件的参考)。 我计划遵循数据表中提供的基于REF5045和OPA625的设计,并为每个ADC提供3个10 UF电容器。 该设计将在2MHz采样时使用 ,我仍然希望在1LSB (3.8ppm x 4.5V = 17uV)内实现性能。

  请您告诉我,数据表中提供的参考电路是否可以在此安排上重新工作?

我使用了TINA并模拟 了具有360uF电容负载的参考电路(REF5045+OPA378+OPA625)。 我使用了15mA @ 2MHz的ILOAD, 波纹大约为21uV (近似值)。 此15mA @ 2MHz是否为用于测试电路的坡道? 这是2MHz表示的转换(即,在绘制Iref时的速率)吗?

我正在最后确定原理图,无法对此做出决定。 设计用于提供最佳SNR和动态范围。

我还希望在同一参考IC REF5045上连接一个单独的缓冲器,以便为24组THS4551全差动放大器生成VOCM (2.25V)。 是否允许这样做,或者我是否应该实施单独的电路以避免可能出现的故障?

 我把模拟的TINA电路包括在内。

谢谢

此致

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Billy:


     我将继续在 TINA中建立一个模型,用于计算由复合放大器(OPA378+OPA625)驱动的12 ADS9110的瞬态电流负载。  我怀疑您无法使用单个复合放大器缓冲器同时驱动所有12个ADC。  

    这些12 (或24) ADC是否以2MSPS同时采样?  如果不是,那么有多少人将同时转换? 或者转换是如何交错的?

    请留几天时间。


    谢谢,此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,感谢您的回复。 ADC将以2MSPS的速率同时采样数据。
    我无法精确测量所提供的组合放大器电路的输出阻抗,但我可以看到它在毫欧范围内。 您能告诉我这个值(是4.7 Ohm/ACL)吗?

    当我用360 UF电容器(TINA模拟)加载这个复合电路时,模拟似乎显示了可转向性。 我还收集到OPA625的输出电流大约为150 mA。 我加载了15mA@ 2MHz负载的电路,但性能不在1LSB范围内(在本例中约为17 UV - 3.8ppm x 4.5V)。 因此,我很难确定自己的想法。

    我还想在ADC之间包括隔离电阻器(在每个电阻上),以便一个上的操作不会干扰另一个。 但这会增加缓冲电路的输出阻抗,并可能提高1LSB的性能。 您认为这对于隔离ADC是否有必要? 我可以允许脚印,但最初不适合,但在多个通道中,它会累积起来,以配合组件。

    此外,ADS9110的评估板出于某种原因未使用此参考电路。

    我还询问是否可以将同一参考与单独的缓冲区一起使用,以便在不担心ADC性能的情况下,为不同的驱动器(其中的12/24)提供VOCM。

    我将等待您的回复,再次感谢您的回复。
    此致
    比利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Billy:

    随附的是复合放大器电路闭环输出阻抗的快速TINA模拟以及频率上此阻抗的图解。

    虽然ADS9110在以2MSPS速率执行转换时,会绘制~1.25mA的“平均”电流,但需要将参考引脚建模为存在高电流瞬态的参考源的动态负载。   由于在每次转换过程中对参考电压采样数次,因此在进行位决策时,ADC的内部电容器阵列会进行切换和充电,从而存在高电流瞬变。 在每个转换时钟周期中,参考电压必须保持在所需的N位分辨率内,否则可能会出现线性错误和缺失代码错误;并且在转换期间不应下降。

    我正在开发ADS9110 REFIN瞬态电流负载的简化模型,以便在TINA中模拟连接到复合缓冲器的各种ADC以及复合缓冲器对此负载的瞬态响应。 我还将在分析中包括连接中的大约电感/电容,以估计每个ADC对彼此的影响。

    交流稳定性分析表明,复合放大器电路在附加旁路电容负载下仍然稳定,有效的21uF (603 10V X7R 3x10uF) x 12 ADC;尽管我们可能需要在每个ADC参考输入中添加一个小(~100mOhm左右)系列电阻以增加相位裕度。 我需要用瞬态ADC负载模型更详细地了解这一点。

    使用带有RC滤波器和缓冲器的单独分压器来产生VOCM应该是合适的。

    据我所知,ADS9110 EVM使用包括OPA378+OPA625在内的复合电路作为参考缓冲器。 如果您有一个评估板不包含此电路,请告诉我。

    我将向您提供详细的瞬态模拟的更新,这些模拟显示了即将发生的稳定,并让您知道每个复合缓冲电路可以驱动多少ADC。   我本周正在出差,但将同时处理此问题。   请留出1周的时间进行完整分析。

    谢谢,此致,

    Luis Choye

    e2e.ti.com/.../OPA378_5F00_OPA625_5F00_ZOUT_5F00_4_2D00_4_2D00_17.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Billy:

    我已经使用ADS9110的简化参考负载模型执行了近似模拟。 由于电路涉及多个ADC,为了避免复杂电路的收敛问题,我使用了分段线性电流源来模拟每个ADC参考引脚处的瞬态电流。

    如果一个ADS9110由复合放大器驱动,则在第一组转换期间,参考电压将下降到~29uV (小于1LSB)左右,然后稳定到大约18uV稳压。

    当两个ADC由复合放大器驱动时,在第一组转换期间,参考电压将在~47uV (或1.4LSB)左右下降,然后恢复到大约24uV下降。

    如果4个ADC由复合放大器驱动,则参考电压在第一组转换期间将下降到~63uV (或1.8LSB)左右,然后恢复到大约20uV下降。

    在模拟中,我假设顶层有一个非常低阻抗(~10mOhm)的实心平面用于将参考电压连接到所有器件的REFP引脚,并且旁路3x10uF+10nF本地电容器与ADC非常接近以减少错误。

    该设计对印刷电路板布局非常敏感;因此,为了对称,我认为将设计限制为每个复合缓冲器两个或四个ADC是可能的,使用固体平面进行REFP和REFM连接。 随着更多ADC的连接,由于复合放大器的瞬态响应和PCB寄生阻抗,下垂可能会增加。 例如,5英寸25mil铜痕量1盎司的铜痕量可在路径中累加至100mOhm痕量电阻,这将使稳压值增加到~200uV。

    请参阅随附的仿真文件,如果您有任何问题和/或您有图解/布局需要我们查看,请告诉我。

    非常感谢,此致,

    Luis Choye


    参考降速模拟:

    e2e.ti.com/.../Multiple_5F00_ADS9110_5F00_singlebuffer.zip