This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9.864万:无参考电平输出#39;s传感器的问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/585980/lm98640-questions-for-no-reference-level-output-s-sensor

部件号:LM9.864万

大家好,

您能否为 客户回答LM9.864万 (工业版)的基本问题?

1.在数据表中,指定了“参考电平信号必须连接到OSX+引脚,视频电平信号必须连接到OSX-引脚。”。

    -。  如果CCD传感器没有参考电平输出,如何处理OSX+引脚? 应如何输入参考信号?

    -。 是否不能在低于正时图片时输入夹钳信号? 如果是,每个像素的参考应如何控制?

 

 

谢谢!

 

此致,

李三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    很抱歉我们的回复太晚了。 因为这是在医学论坛上发布的,所以我们的团队错过了它。
    我们有两个传感器类别。 "采样和保持模式"或CDS (称为关联双相采样)。
    如果传感器为采样和保持类型,您仍然可以在没有外部参考输入的情况下使用。 VCP引脚可以从外部连接到OSX+,然后它会考虑参考电压。
    如果传感器为CDS型,则传感器不提供参考电压。 CD信号包括其参考信息。 锁模信号由CLKIN的LM9.8714万内部生成。 客户需要通过调头设置调整锁模正时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Shinya。

    此致,

    李三