Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90EVM, ADS52J90
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS52J90 我有一位客户购买了ADS52J90EVM,并意识到该器件并非真正要在其频率范围内工作。 以下是他的问题:
数据表中显示性能将在70 MHz以上降级。 请您提供70 MHz以上信号的特征参数图吗? (我不太担心SNR,因为我可以处理SNR下降问题)。 我更感兴趣的是信号的衰减和70 MHz以上的低通滤波器的形状。
您能否为客户提供信息?
感谢您的帮助!
Richard Elmquist