This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:70MHz以上的响应

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90EVM, ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/587978/ads52j90-response-above-70mhz

部件号:ADS52J90

我有一位客户购买了ADS52J90EVM,并意识到该器件并非真正要在其频率范围内工作。 以下是他的问题:

数据表中显示性能将在70 MHz以上降级。 请您提供70 MHz以上信号的特征参数图吗? (我不太担心SNR,因为我可以处理SNR下降问题)。 我更感兴趣的是信号的衰减和70 MHz以上的低通滤波器的形状。

您能否为客户提供信息?

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    我不确定此问题是否来自 与此线程相同的客户 ,但正如我在那里所说的那样,我们没有ADS52J90的特性数据显示其性能高于70MHz,因为该器件不是为高于70MHz的频率而设计的。 客户的应用是什么?

    我在实验室中对16通道10b模式进行了一些测量,采样频率为100MSPS,结果如下:

    • 5MHz信号的基本频率信号强度为-10.44dBFS。
    • 70MHz信号的基础频率信号强度为-11.37dBFS。  
    • 105MHz信号的基本频率信号强度为-12.64dBFS。  
    • 140MHz信号的基频信号强度为-13.94dBFS。  
    • 180MHz信号的基频信号强度为-13.28dBFS。  
    • 205MHz信号的基频信号强度为-15.39dBFS。  

    注意我们不能保证所有ADS52J90的性能,因为它们不是针对70MHz以上的输入频率而定性的。

    此致,

    奥卢