This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC102S085:DAC102S085

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/603278/dac102s085-dac102s085

部件号:DAC102S085

您好,

我们的设计中存在您的其中一个DAC的问题。 下面是具体的操作方法:
 
设计:

  • C48 -更改为1uF。
  • C31,C42 -更改为1500pF
问题:
  • J72,J73,J62,J51,J50 -分流器开启
  • J53,J60,J34,J32 -分流跳线关闭
  • 在这种情况下,此特定主板中J73处的输出为5.010V。 我们在芯片侧的J53和J60上看到以下内容:

  • 但是,如果我们卸下跳线J73并在5V侧提供4.950 - 5.005V之间的电压,我们会看到以下情况:

  • DAC I/P电压范围(根据数据表):

我们想知道这里出现了什么问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shyam,

    您是只在一个板上看到问题还是在跨板上看到问题? 从您的解释来看,它更像是LDO问题,而不是DAC问题。 如果您只在一个主板上看到它,则表示存在设备问题或组件组装问题。 但是,如果您在各个主板上看到它,则需要与LDO论坛联系-他们应该能够为您提供帮助。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    以下是我们尝试的方法:

    • 我们在多个主板上尝试了此操作,并在DAC上观察到相同的问题。
    • 我们希望将LDO从设备中取出,因此我们将直接在J73 5V侧为DAC供电。 DAC在~4V9之前工作正常,并且在4V9之后显示类似下面范围的wierd行为,但是如上所述,根据数据表,DAC在5V5之前应正常工作:

    此外,我们希望尽快解决此问题,因为这会阻碍我们的生产时间表。 因此,如果我们能够尽早解决这个问题,那将是很好的。 如果这可能有帮助,我们可以与您共享一个版块。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam:

    还要提到的是,DAC芯片在1V8之前的较低电压水平上工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shyam,

    当您说4.9V或1.8V电压时,您是不是说您提供这些电压来代替5V? 还是您正在寻找的输出电压?

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    很抱歉混淆了,当我们从外部提供1V8 - 4V9之间的电压时,DAC工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shyam,

    这看起来很奇怪。 如果您是从管制来源提供VDD,当您超过4V9时,能否监控电流? 如果看起来没问题,请订购几个新的DAC样本并使用它们进行测试。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    我们从TI获得了新鲜的样品,但我们仍然看到相同的样品。 这一问题已开放了一个多月。 请告诉我们如何尽早解决此问题。 我们可以让您的电路板进行调试(如果这有帮助)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shyam,

    在这些测试期间,您能否使用示波器检查SPI通信针脚并公布结果?  我想知道转换器是否存在导致数据错误锁定的问题。  

    此外,DAC的输出上有0.1µF电容器,而此器件的最大负载电容指定为1500pF。  我不知道输出是否不稳定,是否可能导致问题。  请尝试拆下电容器,并查看性能是否发生变化。

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam:

    两个O/P盖均已卸下。 将很快向您发送示波器镜头。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shyam,

    示波器镜头是否有任何更新?

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    以下是示波器镜头:

    e2e.ti.com/.../u75_2D00_output23.tif

    e2e.ti.com/.../u75_2D00_output24.tif

    e2e.ti.com/.../u75_2D00_output25.tif

    e2e.ti.com/.../u75_2D00_output26.tif

    e2e.ti.com/.../u75_2D00_output27.tif

    e2e.ti.com/.../u75_2D00_output28.tif

    e2e.ti.com/.../u75_2D00_output29.tif

    e2e.ti.com/.../u75_2D00_output29.tif

    e2e.ti.com/.../u75_2D00_output30.tif

    e2e.ti.com/.../u75_2D00_output31.tif

    e2e.ti.com/.../u75_2D00_output32.tif

    e2e.ti.com/.../u75_2D00_output33.tif

    e2e.ti.com/.../u75_2D00_output34.tif

    以下是在示意图中拍摄示波器镜头的位置:

    • DAC-SCLK:J63
    • DAC同步:J64
    • DAC-DIN:J68
    • DAC-OUT2:J60

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shyam,

    感谢您的拍摄。 我正在研究这些问题。 会尽快回来的

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shyam,

    当输出有问题时,我看不到波形。 我认为,发援会的产出看来是好的。 如果我遗漏了一些东西,您能否标记波形以更好地理解? 另一点是,在DIN包中,您选择的是daca。 但是,您正在监控DACB。 请您澄清一下吗? 我也无法将任何电源变化与任何波形相关联。 请尝试正确标记它们。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    Shyam是我的同事-他是这个项目的EE,我是系统架构师。  请允许我代表他发言。

    (非常感谢您的帮助-我相信我们可以通过协同努力彻底解决此问题)。

    请查看下面的图U75-output24.tif。

    1)红线是DAC2的输出。  (我认为您对daca与DACB的观察是不正确的-代码是这样的,我们首先写入dac1 (不更新输出),然后写入dac2 (更新两个输出)。  用户手册第16页)。  

    2) DAC1和DAC2都由锯齿波形驱动,相位偏移90度。

    执行{
        对于(i = 0;i < 1024;i+=50){
            SPI_SLAVE_SELECT(SPI_DEV,1);
            DO _DAC_blah (SPI_DEV,I,(I+511));
            k_sleep (10);//打印量持续10毫秒
         }
    }同时(1);

    3)预期的是,每次调用do_dac_blah(...)时锯齿值(即DAC1和DAC2的输出)都会发生变化。  

    4)对于5V以下的电压电平,我们会看到一个很好的斜坡,它会按预期在每个(一对)写入时更新。 在电压高于5V时,该斜坡不再平稳-即缺少更新。 请注意,这两个实验之间的代码或硬件没有变化-唯一的变化是馈入芯片的电压以及IO电压。

    5)请注意,原理图有点复杂(因为我们将6V降低到5V,然后将微处理器的SPI IOS转换为相同的5V)。 我不确定这是否可以解释这种行为,但我提到这一点是为了让你注意到这一事实。

    如果这有助于解释问题,请告诉我。  

    谢谢

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manu:

    我对这一问题长期悬而未决表示歉意。 我正在查看您的最新帖子。 与此同时,我正在与FAE协调,以找出更好的方法来调试问题。 将很快通知您进度。

    此致,
    Uttam