Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45
在Fadc = 2.4576GHz且ADC32RF45的DDCxNCOy的寄存器值等于0x2AAB,0x4000,0x5555,0x6AAB (409.6125MHz,614.4MHz, 819.1875MHz和1024.0125MHz),我们观察到2号和3号频段的MER等于32dB,而其他2个频段的MER等于42dB。
然后,我们将ADC32RF45的DDCxNCOy的值修改为0x2AB5,0x400A,0x555F和0x6AB5 (409.9875MHz,614.775MHz,819.5625MHz和1024.3875MHz),并将DAC NCO输出相应的量(.375MHz) MER的数目增加到4 dB和3 dB频段。
MER的变化能否通过NCO值的变化来解释? 某些价值观是否出于某种原因而具有更好的绩效?
谢谢!
Brian