This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:微小NCO变化导致MER大幅改善

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/606051/adc32rf45-small-nco-change-results-in-large-mer-improvement

部件号:ADC32RF45

在Fadc = 2.4576GHz且ADC32RF45的DDCxNCOy的寄存器值等于0x2AAB,0x4000,0x5555,0x6AAB (409.6125MHz,614.4MHz, 819.1875MHz和1024.0125MHz),我们观察到2号和3号频段的MER等于32dB,而其他2个频段的MER等于42dB。

 

 然后,我们将ADC32RF45的DDCxNCOy的值修改为0x2AB5,0x400A,0x555F和0x6AB5 (409.9875MHz,614.775MHz,819.5625MHz和1024.3875MHz),并将DAC NCO输出相应的量(.375MHz) MER的数目增加到4 dB和3 dB频段。

 MER的变化能否通过NCO值的变化来解释?  某些价值观是否出于某种原因而具有更好的绩效?

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我对迟迟未能做到这一点表示歉意。   我 必须在我的终端上提供一些支持来帮助我解决这一问题,因为我支持此设备,但我对MER的讨论有点不了解。  但我也有一些同事在这方面可以提供帮助 。

    请问您是如何进行这些测量的,您是如何得出 您的MER编号的?  我的同事正在问这个问题。   另外,我想问一下如何在您的系统中同步计时?  您已经知道ADC中NCO的16位控制字的粒度,因为我对照结果频率检查了您的一些控制字,并且您已经准确列出了这些控制字,但我不知道EVM的时钟是否与源代码同步?  是使用EVM上的VCXO在EVM上内部生成ADC的时钟,还是从外部将时钟引入EVM?  如果是内部的,则会对VCXO的频率有一定的容差,除非您同时引入外部10M同步参考时钟以将VCXO锁定到外部时基。  如果你已经说明了这一点,那么我们回到我的第一个问题。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在测量通过JESD接口连接到ADC的FPGA中实施的滤波器设计中的MER。  计算的详细信息还没有提供给我,但是如果程序有问题,我可以问一下。  我对我们所观察到的情况的基本理解是,某些NCO频率比其他频率具有更多的噪音-是否存在共振等问题?

    我们有一个DAC作为系统中的数据源。  DAC板上的时钟合成器提供时钟输出,我们将其用作EVM上ADF4355的输入,并使用ADF4355生成ADC和FPGA时钟。

    谢谢!

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我猜您是从频谱分析仪测量的MER? 您是否使用VSA测量MER?

    然后,您保存了从ADC32RF45接收的模式,然后将其发送到DAC,对吗? 请描述此步骤的详细程序,因为MER也与频率错误相关。 每个载波的信号带宽是多少?

    谢谢!

    千瓦