部件号:LM9.864万
在LM9.864万规格 数据表中,我们可以找到 动态参数“SNR”的测试条件是“FS=5MHz”或 “FS=15MHz”或 “FS=25MHz” 或 “FS=40MHz”(S/H模式),但现在我不知道Fin是什么。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:LM9.864万
在LM9.864万规格 数据表中,我们可以找到 动态参数“SNR”的测试条件是“FS=5MHz”或 “FS=15MHz”或 “FS=25MHz” 或 “FS=40MHz”(S/H模式),但现在我不知道Fin是什么。
首先,谢谢。
" ADC驱动过大"的含义是什么? 或者如何实现 "ADC略微驱动过度"?
2.当我测试时, 如果inupt级别刚刚超过2Vpp,或输出 代码刚刚为0/1.6383万,DNL结果会立即出错。您可以看到下图。
3.通过一系列测试,我发现 用于生成OSX的分压电阻器-通用电压会严重 影响S/H模式下的动态性能。例如 ,20K欧姆的R18和R19在欧姆板上不能在FS=40MHz内工作,但1K EVM可以工作,动态性能将 会更好,100欧姆。 您如何准确选择 分压器电阻 值? 我的OSX-电压是1.65 V,OSX+电压是2.65V,PGA=1X,CDS=1X。
您好,
很抱歉延迟重放。 我假设您使用VIN=2Vpp,CDSgain=0dB PGAgain=0dB进行检查。
当VIN=2Vpp,CDSgain=6dB PGAgain=0dB时会发生什么情况?
您是否有OSX示波器图片? 根据我的理解,在OSX- VCM = 1.65V Vdiff_pp=2V时,R18/19=100ohm,什么是VCM和Vdiff,R18/19=20kohm?
谢谢!
Costin
您好,
样品脉冲有多宽? 采样脉冲宽度 (采样结束-采样开始) 应小于28dec,否则采样和保持可能重叠。
使用TI实验室设置时没有其他已知测试问题。
您是否尝试使用EVM发射器随动件隔离信号发生器?
请回复: costin.cazana@ti.com
谢谢!
Costin