This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:数据采集

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/603638/adc32rf45evm-data-capture

部件号:ADC32RF45EVM
主题中讨论的其他部件: TSW14J56EVMADC32RF45

您好,

我想使用ADC32RF45EVM和TSW14J56EVM捕获20MHz的模拟输入信号。

我是否可以使用这些EVM检查附加文件的操作?

请参阅随附的文件以了解更多详细信息。

此致,
Seishine2e.ti.com/.../ADC32RF45_5F00_Data-capture.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据我在图中看到的内容,您需要从ADC中捕获有关25万 样本到TSW14J56中,然后将这些样本传输到PC上,并准备在10毫秒内再次执行所有操作。   这是对的吗?

    TSW14J56不是实时捕获 解决方案。  USB传输是基于软件的,取决于Windows操作系统。  不能保证软件操作何时在PC上进行以及何时进行。  在任何时候,PC都可能忙于处理其他事项, 需要10毫秒 以上才能返回HSDCPro。    带有HSDCPro的TSW14J56旨在 允许对我们的各种ADC和DAC EVMS进行评估-以捕获数据并将其上传到PC进行分析和评估。    作为大型系统的一部分,实时计划继续操作不在捕获卡的范围内。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    非常感谢您的回复。

    很抱歉,解释得不够充分。
    实际上,我们希望使用ADC EVM和Capture EVM
    以2Gsps速率采样数据。

    数据宽度= 128usec
    数据周期= 10ms

    对这些数据进行采样后,我们希望将这些数据发送到
    通过EVM的USB连接PC。

    因此,我们想知道是否有可能  
    使用 ADC32RF45EVM 和TSW14J56EVM实施此操作?

    此致,

    Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    那么,我不知道"数据宽度"和"数据周期"的含义,也不知道确切的含义是什么。  TSW14J56的采样速率为2Gsps,具有足够的内存深度来捕获128usec的数据,甚至有足够的内存来捕获10毫秒的数据。   然后通过USB将这些数据上传到 运行HSDCPro的PC。   但是,如果您尝试限制将数据从TSW14J56上载到PC所需的时间,则我们无法限制该时间。  它受软件控制且不受限制。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想就此与您再次联系,看看我的最后一句话是否有帮助。  我对你的问题的第一个理解似乎与你回答的问题不符,但你对问题的第二个回答在我看来是一样的,所以我不知道我的第二个回答是否令人满意。  如果不是这样,我想再试一次,以便我们能够解决这个问题。  或者如果现在很清楚,那么我想知道我可以解决这个问题。

    谢谢,此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    感谢您的跟进。
    很抱歉耽误你的时间。

    实际上,我们的客户想要购买4套EVM。
    由于此EVM设置太昂贵,我们担心此EVM是否会出现
    可根据客户的要求使用。

    暂时请关闭此线程,如有必要,  
    请让我们在购买EVM后提问。

    此致,
    Seishin