主题中讨论的其他部件: TSW14J56EVM, ADC32RF45
您好,
我想使用ADC32RF45EVM和TSW14J56EVM捕获20MHz的模拟输入信号。
我是否可以使用这些EVM检查附加文件的操作?
请参阅随附的文件以了解更多详细信息。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我想使用ADC32RF45EVM和TSW14J56EVM捕获20MHz的模拟输入信号。
我是否可以使用这些EVM检查附加文件的操作?
请参阅随附的文件以了解更多详细信息。
您好,
根据我在图中看到的内容,您需要从ADC中捕获有关25万 样本到TSW14J56中,然后将这些样本传输到PC上,并准备在10毫秒内再次执行所有操作。 这是对的吗?
TSW14J56不是实时捕获 解决方案。 USB传输是基于软件的,取决于Windows操作系统。 不能保证软件操作何时在PC上进行以及何时进行。 在任何时候,PC都可能忙于处理其他事项, 需要10毫秒 以上才能返回HSDCPro。 带有HSDCPro的TSW14J56旨在 允许对我们的各种ADC和DAC EVMS进行评估-以捕获数据并将其上传到PC进行分析和评估。 作为大型系统的一部分,实时计划继续操作不在捕获卡的范围内。
此致,
Richard P.
您好,Richard:
非常感谢您的回复。
很抱歉,解释得不够充分。
实际上,我们希望使用ADC EVM和Capture EVM
以2Gsps速率采样数据。
数据宽度= 128usec
数据周期= 10ms
对这些数据进行采样后,我们希望将这些数据发送到
通过EVM的USB连接PC。
因此,我们想知道是否有可能
使用 ADC32RF45EVM 和TSW14J56EVM实施此操作?
此致,
Seishin
您好,
那么,我不知道"数据宽度"和"数据周期"的含义,也不知道确切的含义是什么。 TSW14J56的采样速率为2Gsps,具有足够的内存深度来捕获128usec的数据,甚至有足够的内存来捕获10毫秒的数据。 然后通过USB将这些数据上传到 运行HSDCPro的PC。 但是,如果您尝试限制将数据从TSW14J56上载到PC所需的时间,则我们无法限制该时间。 它受软件控制且不受限制。
此致,
Richard P.