主题中讨论的其他部件: DAC3482
您好,
我们面临同步丢失的问题,详情如下:
工作案例:
1) DATACLK设置为250MHz,同步源为SYNC (同步为FSYNC/16)全字接口:为DAC提供1GHz时钟,设备设置为8x内插。
在这种情况下,如果禁用clkdiv_sync (如数据表中建议的)以检查时钟的稳定性,DAC将继续保持同步。
非工作案例:
2) DATACLK设置为400MHz,同步源为SYNC (SYNC设置为FSYNC/16)字宽接口:DAC提供200MHz时钟,并且设置为无插值。
在这种情况下,当clkdiv_sync被禁用时,同步将丢失。 当启用clkdiv_sync时,我们将看到DAC的正确输出(正在发送单声提示音,我们在频谱分析仪上看到)。 信号稳定且杂散是合理的。
主板上的整体时钟生成由高质量的时钟生成芯片完成。 此芯片提供DACCLK (在两种情况下分别为1GHz和200MHz RESP),并为FPGA提供参考时钟。 FPGA内部的PLL使用此时钟生成DATACLK和同步。
感谢您调查我们的案例,
此致,
SM