This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:同步丢失

Guru**** 2564100 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3484, DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608416/dac3484-synchronization-loss

部件号:DAC3484
主题中讨论的其他部件: DAC3482

您好,

   我们面临同步丢失的问题,详情如下:

工作案例:

1) DATACLK设置为250MHz,同步源为SYNC (同步为FSYNC/16)全字接口:为DAC提供1GHz时钟,设备设置为8x内插。  

在这种情况下,如果禁用clkdiv_sync (如数据表中建议的)以检查时钟的稳定性,DAC将继续保持同步。  

非工作案例:

2) DATACLK设置为400MHz,同步源为SYNC (SYNC设置为FSYNC/16)字宽接口:DAC提供200MHz时钟,并且设置为无插值。

在这种情况下,当clkdiv_sync被禁用时,同步将丢失。 当启用clkdiv_sync时,我们将看到DAC的正确输出(正在发送单声提示音,我们在频谱分析仪上看到)。 信号稳定且杂散是合理的。  

主板上的整体时钟生成由高质量的时钟生成芯片完成。 此芯片提供DACCLK (在两种情况下分别为1GHz和200MHz RESP),并为FPGA提供参考时钟。 FPGA内部的PLL使用此时钟生成DATACLK和同步。  

感谢您调查我们的案例,

此致,

SM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SM,您好!

    我们正在研究这个问题。 我们会尽快回复。

    此致,

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Neeraj,

          请问您是否有任何更新。

    此致,

    SM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好SM,

    我们的项目 最近使用DAC3484。 我们需要同步功能。

    但我们也遇到了一些关于它的问题,如果你得到了,我希望你能给我一些帮助。

    我的电子邮件是buptipoclp@163.com

    此致

    LP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好LP:

         很乐意为您提供帮助。 请在此处发布您的问题,以便更多成员也能为您提供帮助。

    此致,

    SM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 希望获得从 DAC3482 输入到从开机到开机输出的固定延迟(延迟)值。

    下面 是DAC348x器件配置和同步,DAC3482器件登录同步器件同步器件来源的3482数据表和sla584的参考表1。

    电路

    (fifoin

    (fifoout

    数据格式化程序

    时钟分频器

    NCO蓄能器

    NCO双缓冲

    同步源

    同步

    OSTR

    同步

    OSTR

    同步

    同步

    未使用QMC。

    DATACLK =100MHz,DACCLK = 800MHz,interp = 8x,

    SYNC和FRAME来自DATACLK,除以16为6.25MHz,它们是定期信号。

    Refence Clk为100MHz,N=16;M=128,P=5,VCO = 4000MHz

    OSTR = PFD = 6.25 MHz。

    根据 第73页中的数据表(如下表2所示),建议按照启动顺序为DAC3482加电

    顺序

    1.

    3.

    4.

    5.

    6.

    7.

    8.

    9.

    10.

    11.

    12.

    13.

    操作

    set_config2

    set_config1

    set_config16

    set_config27

    set_config32.

    set_config31

    set_config0

    set_config25

    set_config26.

    set_config36

    set_config24

    set_config20

    set_config21

    我禁用同步寄存器

    我们发现延迟时间从开机到开机不等。

    您能为我分享您的开始顺序吗?

    此致

    LP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP,

    您是否使用最新版本的数据表? 表2 与您描述的内容无关。 请查看网页上DAC3482数据表最新版本第63页上的表10。 它有34个步骤与 您要做的事情有关。 当您进行测试时,您使用了什么来触发您的范围捕获?

    此致,

    Jim