主题中讨论的其他部件: THS4521
您好,
我们正在其中一个项目中使用ADS1672。 下面是ADC部件的示意图。 我们使用的是20MHz时钟,它被缓冲并馈入ADC。 我们面临的问题是时钟在输入引脚(AINN和AINP)上泄漏。 当我们在AINN和AINP引脚上进行监控时,我们发现时钟测量值为-30dBm。 我们应该处理的输入信号为30kHz (-60dBm)。 但是,重建输入信号在-30dBm以上时失真,我们无法检测到-40dBm以上的输入信号。一旦输入达到-40dBm以上,重建信号将反映时钟本身。 任何人都可以建议我们如何最大限度地减少时钟泄漏并解决问题。