Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04
问候!
我正在使用ADS131A04连接F2.8069万。 我按照 ADS131A04数据表中的设置指南操作,保持M1引脚未连接。 但在我发送 “reset”(重置)或“unlock”(解锁)命令后,没有响应。 以下是发送"重置"的图片。 此外,在miso中存在一些不规则信号。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dan,您好!
** M1 =浮动,将设备字长度设置为16位。 不需要额外的0x00 **
感谢您的更新。
如果设备字长度设置为24位(M1 =浮动),则需要在0x0655之后再发送一个0x00字节以解锁设备。 在下一个数据帧中,您应该会看到0x6.55万作为ACK命令状态响应。
关于DOUT上的故障,这些故障可能是由逻辑分析器本身引起的。 这可能是由于某些内部耦合,您可能无需担心。 您的MCU是否将其作为数据捕获? 我想,如果你用示波器探测MCU附近的miso针脚,而没有连接逻辑分析仪,你就不会看到这些故障。
此致,
您好Dan -我很抱歉,您回答正确。 我显然误读了数据表(不要问如何操作)。 M1 =浮点运算将设备设置为使用16位字大小,因此不会出错。
在这种情况下,您是否介意给我发送一份示意图? 我不能立即确定还有什么其他问题。 要明确一点,您正在查看 发送解锁命令后的下一个数据帧,对吗? 到目前为止,您的逻辑分析器捕获的内容仅显示命令本身。 在命令状态响应(0x0655)应该为的下一个帧中,您会看到什么(如果有的话)?
此致,